This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:PD 未发送连接

Guru**** 2963780 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65988, TPS55288, TUSB1064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/971960/tps65988-pd-did-not-send-attation

器件型号:TPS65988
主题中讨论的其他器件: TPS55288、 TUSB1064

大家好、

我有坞站产品。

在 HP Chromebook 14 G5平台上、外部显示器从关机状态恢复时无法显示。
法国:10/10。 在进入模式时、产品 PD 未发送 Attation。

以下文件为 log

e2e.ti.com/.../chome-book-S4_DE5665670D4E3E664F5C_-_2C7B004EB56B3A4E005F3A67B67201600B4E0CFF2C7B8C4EB56B3A4E_S4_DE5665678476_LOG.rar

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您还可以发送项目文件吗?

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    下面是 pjt 文件

    e2e.ti.com/.../0827.CSB_5F00_DOCK_5F00_V8_5F00_TRY_5F00_DRP_5F00_external_5F00_path_5F00_20V2_5F00_5A_5F00_DiscIden_5F00_Dell_5F00_VID.rar

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有导致显示器无法正常工作的特定序列? 换言之、此坞站是否与此显示器配合使用此 pjt 文件?

    pjt 文件看起来正常、但请尝试我在此处附加的文件。  

    在 PD 日志中索引282之前会发生什么情况? 高达指数248的显示器是否正常工作?

    此致、

    Petere2e.ti.com/.../CSB_5F00_DOCK_5F00_V8_5F00_TRY_5F00_DRP_5F00_external_5F00_path_5F00_20V2_5F00_5A_5F00_DiscIden_5F00_Dell_5F00_VID_5F00_TI.pjt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      无法正常工作的顺序是

         PSU->DUT;

    DUT->SUT;

    3. HDMI1+HDMI2->DUT;

    4.打开 SUT 电源;

    5.外接显示器无法显示。-->问题

      根据日志、PD 通信尚未完成、产品未发送 收件

      我已尝试此 PJT 文件。 使用此文件后、无法正常对产品充电、也无法进行 PD 通信。我们仍需要您的持续帮助。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定上述步骤。 什么是 PSU、DUT、SUT 等?

    HP Chromebook 连接到位于戴尔坞站中的 TPS65988、显示器通过 HDMI 连接到坞站-是否已设置?

    如果是、什么是电源序列? 是否先为坞站通电、然后再连接 HP 显示器? 如果 HP 先通电、坞站未通电(坞站作为接收器)且已连接显示器、则是否正常工作?

    您提到当它从关断状态恢复时不起作用、那么它在关闭坞站之前是否起作用?

    您能在 PD 日志工作时提供它吗?

    在我发送的 pjt 文件中、不应导致您提到的行为、因为我只启用 DP 自动进入位。 您使用的是哪个版本的 GUI?

    您是否还知道这是 Intel 还是 AMD、其中是否有 AMD MUX?

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     将底座连接至适配器、然后将底座 UFP 连接至计算机、然后将 HDMI 连接至底座。 启动时,它将不会正确显示。无论按什么顺序,只要关闭并重新启动,都会出现此问题。

    dock 仅为电源,GUI 版本:6.1.1

    这是一个内部平台

     谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因此、它从未使用过这种设置、而不仅仅是在您重新启动或重新启动电源时-是吗?  

    您可以尝试使用此 pjt 文件吗?

    您的 I2C 配置中该从地址0x74是什么? 您对多路复用器使用什么?

    此致、

    Peter

    e2e.ti.com/.../8611.CSB_5F00_DOCK_5F00_V8_5F00_TRY_5F00_DRP_5F00_external_5F00_path_5F00_20V2_5F00_5A_5F00_DiscIden_5F00_Dell_5F00_VID_5F00_TI.pjt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     

    0x74是 TPS55288的 I2C 地址、

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     当 HP Chorme 书籍关闭至“打开”时,会出现此问题。  如果它始终打开、则没有问题。

      使用您提供的 PJT 文件,问题仍然存在,以下是日志

     以下日志使用您提供的 PJT 文档处于引导状态。您可以将其用作参考。

      此外、使用的多路复用器是 TUSB1064

     Thankse2e.ti.com/.../hp-chorme-book-issue.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、谢谢、这就是我先前提出的问题。

    在您的系统中、您是否能够将 Aardvark 连接到 I2C 线路并使用 GUI 提取一些调试跟踪?

    我在故障日志中看到、在 DFP 发送 GoodCRC 之后、DFP 会停止发送注意消息、在4S 之后、DFP 会重新启动 DiscIdentity、并在 DFP 请求进入显示模式时以 NAK 结束。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

     我将尝试将 Aardvark 连接到 I2C 线路、并使用 GUI 提取一些调试迹线。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:
       由于文件太大、请查看此链接。    drive.google.com/.../view
     根据您的描述、为什么 PD 最终会出现 NAK?如何保存调试跟踪?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不可以、这不是 FW 调试跟踪。

    以下是使用 GUI 捕获固件调试跟踪的步骤。

    现在、在您的案例中、我们需要在您回收 HP Chromebook 时捕获跟踪。

    当您开始看到第一条 PD 日志消息时、您可以开始点击"download"按钮、直到它停止或我们在"Enter Mode"中看到"NAK"。

    将跟踪保存到文件中并发送给我。

    我们需要了解发生了什么以及 PD 为何发送"NAK"、即使所有事情最初都很顺利地发送到了第一个注意消息。

    此致、

    Peter

    e2e.ti.com/.../TPS65988DH_5F00_GUI_5F00_FW_5F00_StateMachine_5F00_Setup.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这是传递文件

    e2e.ti.com/.../Debug-pass.txt

    这是失败文件

    e2e.ti.com/.../Debug-trace.txt

    谢谢;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很好的一点是、您能够捕获 FW 跟踪。

    我想在第二次发现身份之前查看固件调试跟踪、主要是来自注意消息及以上内容。

    您在故障案例中捕获的是第二次发现身份和之后的内容。

    您能把它捕获到吗?

    我想了解 UFP 发生了什么情况、导致 DFP 发送另一个发现身份。

    您也可以尝试使用此 pjt 文件吗?

    e2e.ti.com/.../2022.CSB_5F00_DOCK_5F00_V8_5F00_TRY_5F00_DRP_5F00_external_5F00_path_5F00_20V2_5F00_5A_5F00_DiscIden_5F00_Dell_5F00_VID_5F00_TI.pjt

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     
       此外、我  无法 充电 并显示此 PJT document.e2e.ti.com/.../Attention-message-and-above.txte2e.ti.com/.../2nd-discover-identity-and-after.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否可以对 pjt 文件执行此更改并尝试?

    在 DP 端口功能字段下的显示端口电容(0x51)寄存器中、将 DP UFP_D 仅更改为 DP UFP_D 和 DP DFP_D

    保持其他所有内容不变。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我根据您的说明更改了 PJT 文档、但结果仍然失败。从 PD 日志中、它与以前相同。

    需要您的持续帮助、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供有关电源循环如何进行的更多详细信息? 故障 PD 日志(镀铬预订失败)是否在重启电源之前启动、然后在日志中间的某个位置回收电源? 如何回收电源、例如按下电源按钮?

    从目前的日志中,PD 在 VDM:EnterMode 下发送 NAK 的一种可能性是显示模式已建立,因此它拒绝了另一个模式条目。 这意味着电源在注意消息后立即回收、但为什么没有断开连接和重新协商过程? 为什么从 DiscIdentity 开始? 另外、好像只有4S 关注发现身份、动力循环太快、不是吗? 当电源被回收时、VBUS 电流不会下降、这也说明电源不会被回收等 这些只是我们试图找到原因时遇到的几个问题。 您是否看到 HP 以外的其他铬合金笔记本在相同电源序列下出现问题?

    如果您知道并同时捕获示波器 VBUS 和两条 CC 线路、您能帮助澄清上述内容吗?

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.按电源按钮启动 Chrome Book。

    2.按下电源按钮打开笔记本电脑电源后,接收器将发送 VDM。

    3.按下电源按钮时,笔记本电脑没有 AUX 信号输出(AUX-为0V,正常运行为3V)。 此外、Enter 模式是显示 NAK。 NAK 是否意味着笔记本电脑没有 AUX 信号输出?

    4.从 USB PD 规范3.0中捕获的 Nak 信息。

    5.我们在 HP Chromebook 中使用了其他产品(PD 是 Cypress 解决方案)。 它可以在下电上电后正常显示。 按如下所示记录 PD 日志

    e2e.ti.com/.../CCG4-PD.rar

    6.比较2个 PD 日志

      CCG4: SVID2:Dell Computer Co. , UFP:AMA

      TPS65988:SVID2:最后一个 VDO、 UFP:未定义

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      使用 Dell Chorme Book 时,此问题不存在。

       我发现与 HP Chorme Book 有一些不同之处、当我关闭它时、会出现 ExitMode。

      有关详细信息、请参阅文件。 在第731行之前、它处于通电状态、在第967行关闭后之前。 1497之前,它处于重新引导 statee2e.ti.com/.../dell-chorme-book-5190.zip 中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.在按上面步骤1中 Chrome 书籍的电源按钮之前、是否在故障 PD 日志中显示了该消息以及注意事项? 如果是、一切都按预期工作-正确吗? 然后按步骤2中的电源按钮。

    2.现在当铬合金画册被唤醒时,这是您开始看到 Sink:DFP DiscIdentity 消息的轨迹-正确吗? 灌电流向笔记本电脑发送 VDM 是什么意思? 哪款笔记本? 突出显示的消息显示 Chromebook 是已建立的灌电流 DFP 和电源协议、DFP 正在获取终端合作伙伴 PD 底座的信息。

    基于上述情况、似乎连接仍然存在、但 DFP 突然退出、没有向终端合作伙伴正确发送消息。  

    正确的顺序是您在 Dell Chromebook 日志中看到的、它将请求在回收电源之前退出模式、因此当它发送后续进入模式时、PD Dock 会知道并将相应地进行 ACK。 这似乎是 HP Chromebook 问题、因为它们违反了 PD 规范中图6-27所示的进入/退出模式的 PD 规范。

    如果没有"退出模式"或"硬重置"等 发起方和响应方保持此模式。 我们的 PD 遵循规范要求并保持模式、并在收到"进入模式"请求时使用 NAK 进行响应。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们在 HP Chromebook 中使用了其他产品(戴尔迷你坞站)。 它可以正常显示。

    我们还会检查没有退出模式的 PD 日志。

    为什么此产品(戴尔迷你坞站)可以正常工作?

    255号线为系统关闭。

    256线系统已通电。

    有关更多详细信息、请参阅以下信息。

    e2e.ti.com/.../4452.CCG4-PD.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们无法评论其他 PD 解决方案、但在本例中、我们的解决方案遵循 PD 规范、我们无法对此进行更改。

    此致、

    Peter