This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2000A:XIO2000AZAV 端子分配是否与 XIO2000AZZZ 完全相同?

Guru**** 2896180 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/979854/xio2000a-is-xio2000azav-terminal-assignment-same-as-xio2000azzz-completely

器件型号:XIO2000A
Thread 中讨论的其他器件:XIO2001

 大家好、

 我的一位客户将使用 XIO2000AZAV 作为 他们的新产品。

此外、他们还有关于该器件的一些问题。

 您能回答一下他们 的问题吗?

 问题1. XIO2000AZAV 端子分配是否与 XIO2000AZZZ 完全相同?

 问题2.  器件数据表中未描述 XIO2000AZAV 端子分配。

       您是否有关于 终端分配的任何文档?

 问题3. 您是否有任何计划在不久的将来描述器件数据表上的端子分配?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ZZZ 封装由承印物制造商突然停产;ZAV 封装设计为替代产品、并且具有完全相同的端子分配。

    XIO2000AZAV 仅用于现有设计;新产品应使用 XIO2001。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意以下 E2E 案例、以了解其他文档/详细信息:

    https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/p/965758/3569260#3569260

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Nasser、Clemens、

     非常感谢您的回复。

     您的回复和文档 对客户非常有帮助。

     再次感谢、 致以诚挚的问候、

     Kazuya。