This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848I:DP83848I 和 DP83848J 之间的差异

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848J, DP83848I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/980171/dp83848i-difference-between-dp83848i-and-dp83848j

器件型号:DP83848I
主题中讨论的其他器件:DP83848J

大家好、  

除了温度之外,DP83848I 和 DP83848J 之间还有其他差异吗?

谢谢!

BR、

Naizeng  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

     DP83848J 和 M 之间有何差异?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    I 和 J 之间的差异:J 不支持 SNI、JTAG 和更高温度。

    J 和 M 之间的差值:引脚21在 M 中超时