This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:复位行为

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/971899/xio2001-reset-behaviour

器件型号:XIO2001

您好!

我们观察此 PCIe-PCI 桥接器的复位行为。 PCIe 时钟有一点下降、然后器件似乎自行复位、PCIeReset 始终保持稳定。

GRST 引脚只有一个接地电容器、并且没有外部电源。

问题:

指示发生内部复位的该 GRST 信号序列?

PCIe 时钟是否可以稍微下降一点来执行该桥的内部复位?

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您的理解是正确的。 给定 nGRST 已生成。 似乎有一个内部复位。 GRST 是一个全局复位、当它被置为有效时、所有寄存器、状态机、数字逻辑和模拟电路返回到加电默认状态。 在典型应用中、或者如果不需要复位、只需将 GRST 悬空即可。 有一个内部上拉电阻器可保证一个非复位条件。

    没有 PCIe 时钟可能触发 GRST、但尚未对其进行特性描述。  

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢