This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848I:PFBOUT 电容范围。

Guru**** 2982280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/979503/dp83848i-pfbout-capacitance-range

器件型号:DP83848I

为了优化 BOM、我希望在 PFTBOUT 上使用22uF 钽电容器、而不是推荐的10uF 钽电容器。 n´t、我不知道该信号的可接受电容范围。

我可以使用22uF 钽电容器吗? 还是内部稳压器的功耗要高得多?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们建议仅使用10uF。

    --

    此致、

    Vikram