This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET1141L:ONET1141L 能够支持正常激光二极管吗?

Guru**** 2583385 points
Other Parts Discussed in Thread: ONET1141L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/979912/onet1141l-can-the-onet1141l-support-normal-laser-diodes

器件型号:ONET1141L

大家好、我叫 Haruyoshi Yamashita。

我认为 ONET1141L 可以支持 电吸收调制激光器(EML)。

ONET1141L 能否支持正常激光二极管(例如 rt940-200gs.pdf)?

任何想法和答案都将被应用。

此致、

Yamashita

e2e.ti.com/.../rlt940_2D00_200gs.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yamashita-San、

    ONET1141L 已经被用于 EAM/EML 类型的激光器、在这里、我们有50 Ω 的终端。 查看您发送的最新规格、我们不清楚如何实现50 Ω 终端。 工作电压似乎在 ONET1141L 的技术规格范围内。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 纳赛尔:

    感谢您的邮件和建议。

    此致、Yamashita