This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E0B04:以太网、USB 2.0

Guru**** 2503445 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD1E0B04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/974723/tpd1e0b04-ethernet-usb-2-0

器件型号:TPD1E0B04

您好!

我们已经在板上将 TPD1E0B04用于3G-SDI 线路和 USB 3.0 -这些也可以用于1Gbps 以太网和/或 USB 2.0吗?

提前感谢您、

Iain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Iain、

    是的、该器件具有0.13pF 的超低电容、因此可用于1Gbps 以太网。 它还将支持 USB 2.0。

    此致、

    Matt Smith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的回答、非常有帮助。

    我对双向器件(与单向器件相比)的使用很好奇-大多数"典型"应用都使用单向器件。 您能提供什么见解吗?

    谢谢、

    Iain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Iain、

    使用单向器件时、只能保护正常工作电压介于0V 和+ Vrwm 之间的线路。 如果线路遇到任何负电压、二极管将开始导通并开始拉出电流。  

    当使用双向部件时、您可以将工作电压设置在- Vrwm 和+ Vrwm 之间。 交流耦合信号就是一个很好的例子。  

    如果您的信号介于正电压和负电压之间、我将使用双向部件。 否则、您可以使用单向器件获取。  

      

    此致、

    Matt Smith