This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3411:10BASE-T1以太网协议和 CAN 的多路复用

Guru**** 2930340 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/973491/hd3ss3411-multiplexing-of-10base-t1-ethernet-protocol-and-can

器件型号:HD3SS3411

客户正在探索在单个 RJ45连接器中查看两个差分信号的多路复用器/多路信号分离器。 并想知道 hd3ss3411 MUX/DEMUX 是否可用于10BASE-T1以太网 协议(IEEE 802.3cg 规范)和 CAN 协议。

让客户参与主题、以防进一步澄清/跟进问题出现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3411无法处理 CAN 信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、您建议使用哪种器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我与其他小组核实一下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、TI 没有用于 CAN 的多路复用器