This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550-Q1:CC2642R:CC2642和 TCAN4550、即 SPI 至 CAN SPI、用于 CC2642 MCU 的抽象层驱动器、可通过 SPI 连接 TCAN4550

Guru**** 2815105 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6989, TCAN4550-Q1, TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/979893/tcan4550-q1-cc2642r-cc2642-and-tcan4550-i-e-spi-to-can-spi-abstraction-layer-driver-for-cc2642-mcu-to-interface-tcan4550-through-spi

器件型号:TCAN4550-Q1
主题中讨论的其他器件:MSP430FR6989TCAN4550

大家好、

对于我的新汽车项目、我将使用 CC2642 MCU 和 TCAN1550 CAN 控制器、并通过 SPI 接口实现 CAN 通信。

在 TI 网站中、德州仪器提供微控制器抽象源代码、但需要注意的是、SPI 抽象层驱动程序是为 MSP430FR6989开发的。 但目前、对于我的项目、我需要  CC2642 MCU 的 SPI 抽象层驱动程序、您能不能建议从何处获取此软件。  

请帮助我获取 适用于 CC2642的 SPI 抽象层驱动程序。

请告诉我在哪里可以获得 TCAN4x5x API 文档

根据软件用户指南  TCAN4x5x 软件用户 Guide.pdf, 有一个可用的 SPI 抽象层和 TCAN4x5x API ,我们可以在这里找到这些库和 API 信息。  

我们计划将 TCAN4550用于 我们的新 ADAS 项目。

另一个明智的建议是为 CC2642实现 SPI 抽象层驱动程序的方法或步骤。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anilkumar、您好!

    正如您已经注意到的、可用于 TCAN4550-Q1的参考 API 代码是使用 MSP430FR6989作为参考处理器开发的。  (TCAN4550演示软件)

    《TCAN4x5x 软件用户指南》的第6.2节 讨论了在使用不同的处理器时、需要对 SPI 相关功能进行哪些更改。  

    这个任务分配给了支持 TCAN4550的论坛、我可以解答您与器件相关的问题。  但是、如果您需要有关 CC2642编程以及如何修改其 SPI 相关驱动程序代码的帮助、我需要将此主题移至处理器论坛、以便 CC2642支持团队可以解决此问题。  

    是否希望我重新分配此主题?

    此致、

    Jonathan