This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:缩短从电缆连接到数据启动的时间

Guru**** 2756075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/974619/dp83822i-reducing-time-from-cable-connect-to-data-start

器件型号:DP83822I

我有一位客户在设计中考虑使用 DP83822。
他们希望能够缩短从电缆连接事件到数据开始传输的时间。

以下是对如何执行此操作的一般理解:
-禁用 Auto-MDIX;或启用 Fast-Auto-MDIX
-禁用自动协商;或启用快速自动协商

在 DP83822 DS 中、器件似乎支持快速自动 MDIX 和快速自动协商功能。

问题:

您能否给出以下方法的预期时间缩短("n" ms 减少等)的一般估计值?

1) 1)禁用自动 MDIX 和自动协商
2)  2)启用快速自动 MDIX; 禁用自动协商(如果启用快速自动 MDIX、则需要禁用"理解为自动协商")
3) 3) 自动 MDIX 被启用;自动协商 被禁用
4) 4)禁用 Auto-MDIX ; 启用快速自协商
5) 5)自动 MDIX 启用;快速自动协商 启用

或者、如果没有由于上述组合而缩短时间-更改以下参数的预期缩短是多少?

a) Auto-MDIX = 被禁用
b)启用快速自动 MDIX  
c) 禁用自协商
d) 启用快速自动协商

*对我来说,除上述外,在实施这种节省时间的技术方面提供任何帮助/建议都是非常感谢的。*

此致、
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    缩短从电缆连接到数据传输的时间的快速方法是禁用自动 MDIX 和自动协商、但不启用快速版本。  

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    感谢您的反馈。

    您是否有任何文档提供了使用不同配置的设置示例、并提供了一些有关缩短链接时间和/或折衷的参考编号?

    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    连接时间始终取决于系统内的各种变量、例如电缆质量等 此调查的目的是什么? 什么是用例?

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    我更新了"注释"部分中的用例信息-请参阅。

    基本上、工程师希望选择最佳设置以实现最快的链路时间。  

    我知道、时间减少取决于多个系统级变量、并且很难提供时间减少估算。

    您能否至少按照最快链路到最慢链路的顺序对以下设置进行排序?

    1) 1) 禁用自动 MDIX 和自动协商
    2)  2)启用快速自动 MDIX; 禁用自动协商 (如果启用快速自动 MDIX、则需要禁用"理解为自动协商")
    3) 3) 自动 MDIX 被启用;自动协商 被禁用
    4) 4)禁用 Auto-MDIX ; 启用快速自协商
    5) 5)  自动 MDIX 启用;快速自动协商 启用

    谢谢、

    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    根据我们的估计、您列出的订单是从最快到最慢的顺序。 请记住、在选项2中、还需要启用稳健且常规的自动 MDIX。 选项3、还需要启用强大的自动 MDIX。 请记住、这是理论上的、并且这些配置尚未经过测试、因此需要在客户端进行基准测试验证。

    此致、

    Gerome