This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2036:遇到有关&quot 的问题;USB 设备被禁用"

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2042, TPS2044, TUSB2036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/979692/tusb2036-faced-problem-about-usb-devise-disabled

器件型号:TUSB2036
主题中讨论的其他器件:TPS2042TPS2044

当我将 USB 集线器连接到 Mac 上的 USB 端口时、我会收到类似这样的"禁用 USB 设备"通知

原理图如此处所示。

我应该如何修复此原理图?

请告诉我...

更多详细信息→

Mac OS 识别我的 USB 集线器、就像这样。

我使用了两个 TPS2042、而不是使用一个 TPS2044。

TUSB2036配置为自供电。

我不会在下行端口连接任何器件。

所有 PWRON*引脚编号 TUSB2036为高电平、当 USB 集线器连接到 Mac 时 TPS2042上的所有 OUT*、/OC*引脚为低电平(任何器件未连接到下游、因此 OUT 引脚为开路)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    OC/引脚不应为低电平、而应为高电平。  您能确认吗?

    原理图看起来正确。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。

    我检查电路、发现有一些缺失。

    我不小心将上拉电阻器放置在/OVERCUR*上非常大的位置。

    我更换了它们、它工作正常。