This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCI2050B:我的 PCI2050B 无法正常工作

Guru**** 2894020 points

Other Parts Discussed in Thread: PCI2050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/972590/pci2050b-my-pci2050b-can-not-work

器件型号:PCI2050B

大家好:

我使用 PCI2050B 扩展 CPCI 背板的插槽编号  

 外观如下:

1,系统板插件,我不插入 PCI2050B 卡,系统板可以工作并通电。我可以在显示屏上看到 winxp 桌面。

2、系统板和 PCI2050B 都是插入的,系统板无法通电,我可以 测量 P_CLK, 但我无法  测量 S_CLKOUT0~S_CLKOUT8,它们没有输出任何内容。然后,等待一段时间,系统板 复位,我可以 测量它们的输出 CLK 一次,然后它们无法再输出任何内容,等待一段时间,系统板再次复位,S_CLKOUT 输出再次,仅一次。然后再次重复........

请帮我,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,所有:

    谁能帮助我?  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、此器件的 EVM 不再受支持。 我们能够找到 EVM 原理图和设计指南、这有助于了解您观察到的问题。 请注意附加的文件。

    此致、Nassere2e.ti.com/.../4405.PCI2050B-Schematics.pdfe2e.ti.com/.../6562.PCI2050B-Implementation-Guide.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭此案例。

    如果有问题、请打开新问题。

    此致、Nasser