This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:关于 GPIO4 PWM 输出行为

Guru**** 2756745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/974864/sn65dsi86-regarding-gpio4-pwm-output-behavior

器件型号:SN65DSI86

大家好、整个团队

您能否帮助查看随附的 GPIO4 PWM 输出行为、了解这是正常行为还是错误?

可能的问题是在具有1.8V IO 电平的 PWM 输出前后具有1.12V 高浮动电平。

请回顾一下、让我获取您对此的建议和指导?

谢谢、致以诚挚的问候

Yun 比利

e2e.ti.com/.../GPIO4-PWM-OUT.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    比利

    您可以共享原理图吗? GPIO4应驱动高达1.8V 的电压作为 PWM 输出。

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    请在原理图上找到附件。

    请查看、让我获取您对此的建议。

    谢谢

    Yun 比利

    e2e.ti.com/.../4760.DSI86.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    比利

    EN 引脚已经有一个内部上拉电阻器、您只需要一个外部下拉电容器。 下拉电容的典型值为0.22uF。

    AUXP/N 需要交流耦合。

    请确保主链路也是交流耦合。

    如果您移除 R10114、您是否仍然是 GPIO4上的1.2V?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David

    是的、我仍然看到 GPIO4上的1.2V 电压、移除了 R10114。

    是否还有其他可能出现该行为?

    谢谢

    Yun 比利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    比利

    您看到的是多个 DSI86还是一个? 让我尝试一下、看看我是否可以在 DSI86 EVM 上重复此操作。

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David

    我看到的是多个器件的这种情况。

    这不是预期行为。 对吧?

    我将再次使用更多器件进行检查。

    让我再次查看更多器件、返回给您。

    谢谢  

    Yun 比利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    我已与客户进行了检查、所有设备的行为都是这样。

    我附上了最新的原理图。

    您能否进行审核并让我获得您对此的建议?

    PWM 输出前后的信号用途是什么?  

    这不是预期的信号吗? 还是来自 DSI 的确认信号?

    2.哪个块可以使 GPIO4的1.2V 输出以及可能的根本原因

    请查看、让我获取您对此的建议。

    谢谢、 致以诚挚的问候

    Yun 比利

    e2e.ti.com/.../6708.GPIO4-PWM-OUT.pptx

    e2e.ti.com/.../6507.DSI86.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    比利

    这是我用于从 GPIO4生成 PWM 的脚本。

    ==== GPIO 控制===

    5F 80 />

    ==== 设置亮度级别===

    A3 0F 10. />

    ==== 设置背光标度===

    A1 FF FF FF />

    ==== 设置 PWM_PRE_DIV===

    A0 01 />

    ==== 启用 PWM=====

    A5 02 />

    我在示波器上看不到1.2V

    您是否对 EVM 进行了其他更改、尤其是 EN 引脚上的下拉电容?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    EN 引脚上没有下拉电容器。 是否需要在 EN 引脚上放置下拉电容?

    您能否帮助获取 GPIO4 PWM 输出屏幕截图、包括 PWM 输出前后的屏幕截图、例如我共享的图像?

    谢谢

    Yun 比利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    比利

    请参阅以下波形。

    EN 上的下拉电容器是确保有一个正确的加电时序序列所必需的。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David。

    我将请求客户在 EN 引脚上添加下拉电阻。

    如果解决此问题有任何困难、请让我返回给您。

    谢谢、致以诚挚的问候

    Yun 比利