This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 水平同步问题

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/979473/horizontal-sync-problem

器件型号:SN65DSI84
主题中讨论的其他器件: DSI 调谐器

您好!

我们成功地配置了 SN65DSI84、几乎完全只有水平同步稍微关闭:

(左侧房屋图标的最后一行显示在右侧)

它是单通道 LVDS 显示、1280x800、像素时钟71MHz。 水平同步宽度为32 px、后沿为80 px、前沿周期为1440。

在 MIPI 侧(4条通道、213MHz)、我们使用事件模式、所有其他模式(突发、脉冲)不能正确同步(视频输出交错、颜色问题)。

DSI 是否具有适当的线路缓冲器? 不应该突发模式和事件模式也起作用?

当 DSI84不处于测试图形生成模式时、我们能否修改/调整其水平时序?

此致、

环路2.

寄存器设置:

0x0A 0x05  /* LVDS 范围71MHz -来自 mipi A *的 LVDS 像素时钟
0x0B 0x18  /* REFCLK 分频器*/
0x10 0x26  /*输入= 4通道*/

0x11 0x00
0x12 0x38  /*预期输入时钟*/
0x13 0x00
0x18 0x78  /*极性/24bpp 模式*/

0x19 0x00
0x1A 0x03
0x1b 0x00
/*时序*/
0x20 0x00  /*活动像素*/
0x21 0x05
0x22 0x00
0x23 0x00
0x24 0x20  /*活动行-仅测试模式*/
0x25 0x03
0x26 0x00
0x27 0x00
0x28 0x21  /*同步延迟*/
0x29 0x00
0x2A 0x00
0x2B 0x00
0x2C 0x20  /* Hori 同步脉冲宽度*/
0x2D 0x00
0x2E 0x00
0x2F 0x00
0x30 0x06  /* verti 同步脉冲宽度*/
0x31 0x00
0x32 0x00
0x33 0x00
0x34 0x50  // Hori 后沿*/
0x35 0x00
0x36 0x0E  /* verti 后沿-仅测试模式*/
0x37 0x00
0x38 0x30  /* Hori 前沿-仅测试模式*/
0x39 0x00
0x3A 0x03  /* verti 前沿-仅测试模式*/
0x3B 0x00
0x3C 0x00
/* 0x3C 0x10 */ /*测试屏幕*/
0x3D 0x00
0x3E 0x00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lothar、

    请参考此视频、使用 DSI 调谐器 https://training.ti.com/configuring-sn65dsi8x-single-channel-dsi-single-link-lvds-operation 正确配置器件 

    另请参考此常见问题解答 中的#2 - 4:https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/852871 

    DSI 源的 DSI 输出必须与编程到 DSI83中的设置相匹配。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 I.K.

    感谢您的快速回复。

    我们已经使用 DSI 调谐器配置了 DSI84。

    我们使用此工具遇到了一个问题:MIPI 同步模式下拉框似乎不会影响生成的输出、至少不适用于 DSI84。 我们假设这是正确的行为。

    同时、我们自行解决了问题、DSI84内部显然存在内部带宽或时序限制。 当我们使用 DSI84调谐器生成的设置时、每行的第一个像素显然是上一个活动(缓冲)行的最后一张图片。

    我们必须将 MIPI 时钟增加到高于计算值的频率、并且必须在发送端启用突发模式、以确保每条线的所有有效像素及时传输。

    这可能是由于 DSI84的内部工作。

    此致、

    环路2.