This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2S703-Q1:温度规格

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TMP451-Q1, DRA787, TPD4E02B04-Q1, TPD2S703-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/980024/tpd2s703-q1-temperature-specification

器件型号:TPD2S703-Q1
主题中讨论的其他器件:TMP451-Q1DRA787TPD4E02B04-Q1

对于相关数据表中的以下材料、我找不到 T_case (TC)/T_Ambient (Ta) T_Junction (Tj)。

您能帮您检查它们吗?

TMP451-Q1:TC

DRA787:TA

TPD4E02B04-Q1:TJ

TPD2S703-Q1:TA 和 Tj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您应单独创建问题。 关于 TPS2S703-Q1、Ta 位于第6.1部分、Tj 与 TSD 类似、为6.7。  

    此致、

    Ansel