This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB926QSEVB:适用于 DS90UB926QSEVB 板的显示参考

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB926QSEVB, DS90UB929-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/979631/ds90ub926qsevb-display-reference-suitable-with-ds90ub926qsevb-board

器件型号:DS90UB926QSEVB
主题中讨论的其他器件: DS90UB929-Q1EVM

您好!

我想使用 DS90UB926QSEVB 板通过 RGB24接口显示小型视频。 遗憾的是、我只能找到800x480的 LCD 显示屏、但它无法正常工作。

由于该板与处理720p 视频的 DS90UB929-Q1EVM 板配合使用、因此所选的800x480 LCD 不适合视频定义。

是否可以修改 DS90UB929-Q1EVM 以为800x480视频生成 FPD-link 信号(我可以轻松地将视频的定义修改为800x480定义)。 ?

如果没有、您是否有适合 DS90UB926QSEVB 板、RGB24接口和720p 定义的 LCD 参考?

感谢您的参与

此致

Mickael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chevallot、

    您无法更改 UB929中的分辨率。 您需要在视频源中执行此操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamzeh、

    我尝试将视频格式更改为800x480。 但它不起作用。 因此、UB929只能将1080p 或720p 视频格式转换为 FPD-Link 信号。

    我弄错了吗?

    UB929是否能够将800x480格式转换为 FPD-Link 信号?

    感谢您的参与

    此致

    Mickael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mickael、您好!

    UB929不关心分辨率。 它只关心 PCLK 和总数据速率(最大值和最小值)。

    PCLK 频率需要在25-96MHz 之间

    请注意: PCLK =高分辨率 x 高分辨率 x FPS x 消隐