This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1064:DP 双通道应用中的 AUX 通道问题

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1064, TPD6S300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/972089/tusb1064-aux-channel-issue-in-dp-2-lane-application

器件型号:TUSB1064
主题中讨论的其他器件: TPD6S300

大家好、

 我的客户在其对接产品中使用 TUSB1064。 我们测试 GPIO 和 I2C 控制、但是

1、只有一侧(翻转=高电平)显示 DP。 如果翻转=低电平、我们将不会在 DP 监视器上看到显示。

绕 过辅助信号时、DP 可以显示... (将 AUXP/AUXN 信号直接连接到 AUXn/AUXp)

关于 AUX / SBU 布线上的阻抗、连接器附近有2M 下拉电阻、TUSB1064的 SBU 附近有2M 下拉电阻、另一1M 上拉/下拉电阻器靠近 DP 桥 IC。

在正常条件下、我们可以看到辅助信号为0.06V/3.26V。 但在故障条件下、AUX 信号为1.68V/1.68V。 如果 没有 I2C 控制、我们能不能知道为什么会得到不同的结果? (在这两种情况下、U3信号都正常)。

此致、

程介南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary

    TUSB1064要求 AUXP 和 SBU2上的共模电压最小为0、最大为0.4V。 AUXN 和 SBU1上的共模电压要求最小为2.7和3.6V。 如果共模电压不像'FLIP = LOW'情况中那样正确、则 AUX 流量将不会通过 SBU-AUX 开关。

    对于"flip = high"和"flip = low"两种情况、是否正确设置了 TUSB1064翻转?

    AUXP 上有1M 上拉电阻器、AUXN 上有1M 下拉电阻器吗?

    什么是 UT0300PQKF?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    1.在 GPIO 模式下、只需反向控制 Type-C 电缆中的翻转信号? (对于 U3 +双通道 DP 应用、CTL1/CTL0为高电平)。

    2.是的。 AUXP 上有1M 上拉电阻、而 DP 桥 IC 附近的 AUXN 上有1M 下拉电阻。

    UT0300是诸如 TPD6S300的 CC 保护 IC。

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary

    正确、CTL0和 CTL1设置 USB 和 DP 工作模式、FLIP 设置 Type-C 正常和翻转方向。

    2.他们是否在多个来源或仅一个特定来源中发现了此问题?

    3.如果用10欧姆电阻替换1M 电阻,它们是否能够在 AUXP/N 上获得正确的共模电压并使显示屏工作?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

     客户发现其他板载问题并解决翻转问题。 感谢你的善意帮助。 BTW、它们在某些电路板中仍然存在辅助连接问题、我已要求它们调整1M 上拉/下拉电阻、并查看是否有任何改进。  

    此致、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary

    感谢您对 Flip 问题的更新。

    AUX 链路培训有什么问题? 他们是否有能够捕获 USB Type-C PD 协商和 AUX 链路训练日志文件的 Type-C 分析仪?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

     我不确定他们是否有 DP 分析仪。 他们说他们修改1M 上拉/下拉至100K、链接状态更好。 我要求他们与 DP 桥接器供应商一起检查阻抗匹配问题。 供参考、感谢您的善意帮助。

    此致、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary

    它们需要在 AUXP/N 上具有1M 上拉/下拉电阻才能符合 DP 标准。 我提议的10欧姆实验只是为了解决翻转问题。

    如果他们禁用 TUSB1064 AUX 监测并启用了全部四个通道、他们是否能够解决 AUX 链路训练问题?

    他们是否还尝试过不同的 TUSB1064 DPEQ 设置、并查看它是否有助于解决 AUX 链路训练问题?

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

     客户方面没有更新。 如果他们仍然需要帮助、将会告诉您。 非常感谢。

    此致、

    Gary