This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:数据和时钟线行为-当 Vcc 关闭时

Guru**** 2931650 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/979755/tca9548a-data-and-clock-lines-behavior---while-vcc-is-off

器件型号:TCA9548A

大家好、团队、

我们使用的是 TCA9548A、我们有测试场景、在这种场景 下、需要关闭 TCA9548A 的 Vcc、并通过连接到电路板的外部编程器驱动 SCL 和 SDA 线路。

  • 您能否确认 TCA9548A 线路(SD0、SC0)能够在 TCA9548A 未获得任何电压的情况下承受输入电压?
  • 如果 器件未通电、您能否确认 TCA9548A 不会拉/保持数据和时钟线路的高电平或低电平?
  • 在 Vcc 关闭时、您能否确认内部开关将使 SDA、SCL 线路与 SD0和 SC0线路保持断开状态?

感谢后续行动、

日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Sunset"]

    器件型号:TCA9548A

    大家好、团队、

    我们使用的是 TCA9548A、我们有测试场景、在这种场景 下、需要关闭 TCA9548A 的 Vcc、并通过连接到电路板的外部编程器驱动 SCL 和 SDA 线路。

    • 您能否确认 TCA9548A 线路(SD0、SC0)能够在 TCA9548A 未获得任何电压的情况下承受输入电压?
      • [Bobb]该器件可在 I/O 引脚上耐受5V 电压。 只要您不违反器件的绝对最大额定值、就不应看到损坏(即使在 Vcc 不存在的情况下也是如此)
    • 如果 器件未通电、您能否确认 TCA9548A 不会拉/保持数据和时钟线路的高电平或低电平?
      • [Bobby]是的、只要您不违反绝对最大额定值、器件就不会在未通电时锁存引脚。  
    • 在 Vcc 关闭时、您能否确认内部开关将使 SDA、SCL 线路与 SD0和 SC0线路保持断开状态?
      • [BobbM]同样、是、只要不超出器件的绝对最大额定值。 较大的负瞬态等因素 可能会损坏器件的引脚、这种情况不再存在、这就是我一直指向绝对最大额定值的原因。 如果您将器件保持在规格限制范围内、则应该没有问题。

    感谢后续行动、

    日落

    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认和其他信息。

    日落