This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3122E:将 MAX3243或 MAX3232替换为 TRS3122E

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3232, TRS3122E, MAX3243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/979918/trs3122e-replace-max3243-or-max3232-with-trs3122e

器件型号:TRS3122E
主题中讨论的其它部件:MAX3232MAX3243

大家好、

作为标题、是否可以将 MAX3243或 MAX3232替换为 TRS3122E?

客户希望与团队再次核实、TRS3122E 的输出电压为+-12V

来自 MAX3243 或 MAX3232的客户原始设计显示+-5V、我们是否从数据表中看到有关 RS232输出的正确信息? 请提供建议、谢谢。

或者、我们是否会意识到我们可能会错过任何东西?

此致、

Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RS-232规范要求输出电压至少为±5V。允许高达±12V 的电压、但 MAX 和 TRS 器件都不会尝试达到该高电平。

    更昂贵的 TRS3122E 仅在最高电源电压低于3.3V 时才有用