This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1419:失效防护电阻器

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1410, THVD1419

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/979914/thvd1419-failsafe-resistors

器件型号:THVD1419
主题中讨论的其他器件:THVD1410

大家好、团队、

我对 THVD1419和 THVD1410有疑问。

它们在 RX 侧具有完整的失效防护功能。

因此、不需要外部失效防护电阻器(PU、PD)、对吧?

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    接收器的开关阈值介于-100mV 和-130mV (典型值)之间、因此读取的0V 差分输入电压为高电平。

    如果您希望噪声容限大于100mV (在最坏情况下为20mV)、则需要使用外部失效防护电阻器。