This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP139:支持工业温度范围的转接驱动器

Guru**** 2815975 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/979179/sn75dp139-redriver-supporting-industrial-temp-range

器件型号:SN75DP139

大家好、

我的客户只是在寻找支持工业温度范围的 DP++转 HDMI 转换器。
DP139系列中似乎没有 SN65。

是否有任何器件符合以下要求?

[要求]
- DP++转 HDMI 转换器
-单电源  
-支持工业温度范围

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takashi-San

    我们拥有 DP149 (3.4G)和 DP159 (6G) DP++转 HDMI 电平转换器重定时器、可支持工业温度范围。 唯一的问题是 DP149和 DP159都是双电源、而不是单电源。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David - San、

    感谢您对此做出及时响应。

    是的、我的客户不喜欢 DP149和 DP159的这一点... 他们的系统没有1.1V 电压电源、因此需要添加 LDO 来引入这些器件。

    我知道我们的产品系列中没有支持工业温度范围的单电源器件、这是正确的吗?
    如果是、我将推送 DP149。

    此致、

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takashi-San

    正确、工业级温度 DP++转 HDMI 电平转换器是 DP149和 DP159。 它们都是双电源。

    谢谢

    David