This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:可以#39;t 与 GUI 通信

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/979608/tps25750-can-t-communicate-with-gui

器件型号:TPS25750

大家好、

我将 使用 TPS25750EVM 连接 GUI。 我已经尝试了在线 GUI 和离线 GUI。 它们都无法连接到 EVM。 我还有另 一位同事。 他也无法连接到 EVM。 您能否提供有关如何连接到 GUI 的建议?

谢谢、此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将、

    您在连接方面看到了什么问题? 根据您的屏幕截图、一切看起来都已正确连接。

    屏幕底部的状态栏有几种不同的状态:

    1. 如果未安装 TI Cloud Agent、您将看到以下消息
    2. 如果根本没有连接硬件、您将看到以下消息
    3. 如果通过一个打开的 COM 端口到硬件有一个有效连接、您将看到以下消息
    4. 填写调查问卷并点击 Flash to Device from Current Configuration、您将看到以下消息

    显示闪烁进度的模式

    此致、

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    感谢您的指导、我已经按照您的指示完成了。

    此致、

    将会