This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC811S-Q1:DP83TC811中的 RGMII

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS, DP83TC811S-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/973910/dp83tc811s-q1-rgmii-in-dp83tc811s

器件型号:DP83TC811S-Q1
主题中讨论的其他部件:DP83867ISDP83TC811

大家好、

我写信寻求有关 RGMII 标准、尤其是 TX_CTRL 的帮助。

 在 DP83TC811s 数据表中、RGMII 接口 TX_CTRL 真表如下所示。 当数据到达时、TX_CTRL/RX_CTRL 应在1和0之间变化。 在 TX_CLK 的负边沿、TX_ER 应该为低电平。

 

但从 DP83867is 数据表中可以看出、当在 RGMII 模式下用于1000M 模式且没有错误时、RX_CTRL 应始终为高电平。

 

下面是测试波形、蓝色表示 TX_CTRL、黄色表示 TX_Dx、它与我们的数据表冲突、这会导致 IP 错误。

请分析两个数据表中的 RGMII 为何不同? 是否存在误解?

非常感谢。

 

此致


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我写信寻求有关 RGMII 标准、尤其是 TX_CTRL 的帮助。

     在 DP83TC811s 数据表中、RGMII 接口 TX_CTRL 真表如下所示。 当数据到达时、TX_CTRL/RX_CTRL 应在1和0之间变化。 在 TX_CLK 的负边沿、TX_ER 应该为低电平。

     

    但从 DP83867is 数据表中可以看出、当在 RGMII 模式下用于1000M 模式且没有错误时、RX_CTRL 应始终为高电平。

     

    下面是测试波形、蓝色表示 TX_CTRL、黄色表示 TX_Dx、它与我们的数据表冲突、这会导致 IP 错误。

    请分析两个数据表中的 RGMII 为何不同? 是否存在误解?

    非常感谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chen、

    DP83TC811S-Q1是一款100Base-T1 PHY。 除其他外、DP83867IS 可在1000Base-T 下运行。 因此、数据速率存在10倍的差异。 这通过5倍的 RX/TX 时钟速度差异(1G 速度下为125MHz、而25MHz 速度下为10/100速度)得以缓解、但也可以通过双倍数据速率(DDR)来解决、在双倍数据速率下、数据也仅在1G 速度下的时钟下降沿进行采样。 这说明了两个数据表之间的差异。

    由于此处显示的速度是 DP83TC811的速度、因此速率仅为100Mbps、因此在时钟的下降沿期间、TX_CTRL 应为"0"、因为数据速率与 DP83867屏幕截图中显示的数据速率不同。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    感谢您的回复。

    现在、我们需要确定 TX_ER 信号在不同情况下为高电平有效或负高电平、Audo PHY 100M RGMII、传统 PHY 100M RGMII 和1000M RGMII。

    因此、据我了解、DP83TC811S 还 符合 RGMII 标准、 而100M RGMII 与1000M RGMII 不同、这会导致这种误解、我说对吗?

    您能否还确认汽车 PHY 的100M RGMII 与传统 PHY 的100M RGMII 接口之间是否存在差异?

    非常感谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chen、

    您正确理解了主要区别在于1000M RGMII 和100M RGMII。 汽车和传统以太网在 RGMII 标准方面没有区别。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    此信息非常重要。 现在、我们一直停留在这个点。

    您是否碰巧有一些关于100M RGMII 标准的材料? 我只能在网上找到1000M 标准。

    非常感谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另请参阅在线文档和 DP83867is 数据表中的描述、如下所示。 我对这条消息非常困惑。

    请提供一些 有关 TX_ER 极性的可靠信息吗? 此外 、您是否知道是否有寄存器可以更改 TX_CTRL (TX_ER)极性?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chen、

    无论 MDI 速度在信令方面如何、RGMII 标准都将发挥相同的作用。 但是、最大的差异是在1000Mbps 模式期间、在下降沿期间、您将看到对通信至关重要的数据、因为这允许 DDR。 在10和100Mbps 操作期间、下降沿也可能有数据、但很可能是重复的、由于在这些模式下不是 DDR、因此不会影响通信。

    关于 TX_ER、这是来自 MAC 的输出、因此如果有控件、就会存在该输出。 但是、由于这是 PHY 通信必须遵循的标准、因此我不希望有任何方法来改变极性。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    据我了解、汽车 phy 标准802.3bw 中的 TX_CTRL 控制逻辑与100M 或1000M RGMII 接口中的逻辑不同、这与您之前提到的结论相冲突。 请提供更多评论和详细信息吗?

    我想 在下面更清楚地说明自己。

    从 DP83TC811s 数据表中可以看出、 在正常数据转换期间、CLK 正边沿上的 TX_CTRL 应为1、负边沿上的 TX_CTRL 应为0。

    但是、根据 DP83867IS 数据表、在正常数据转换期间、CLK 的正边沿和负边沿上的 TX_CTRL 都应为1。

    在下面的描述中、100M 逻辑与1000M 逻辑相同。

    因此、根据我的理解、汽车 phy 标准802.3bw 中的 TX_CTRL 控制逻辑与100M 或1000M RGMII 接口中的逻辑不同、对吧?

    是否可能存在多个版本的 RGMII 稳压?

    如果您能提供一些意见、请表示感谢。

    谢谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chen、

    与团队谈话后、这似乎是我们的桌子和标准中显示的桌子之间的差异。 数据表中表13的第一列和第二列将与标准文档中表的第二列和第三列对齐。  

    因此、为了便于说明、当进行正常数据传输时、TX_CTRL 将在时钟的上升沿和下降沿变为高电平。 这将是标准表上的[1、1]、其中 EN = 1和 ER = 0、这与数据表中的表13一致。 无论 MDI 的速度如何(10/100/1000)、这种情况都是相同的、区别在于 DDR 是否存在(在10/100模式下时钟下降沿期间出现的数据可能会重复)以及时钟频率(在10Mbps 时为2.5MHz、 25MHz 用于100Mbps、125MHz 用于1Gbps)。  

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    感谢您的澄清。

    因此 、DP83TC811S 的 RGMII 逻辑 不是802.3bw 标准、对吧?

    我们 需要将 DP83TC811s 数据表中的逻辑从标准更改为标准逻辑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    没错。 IEEE802.3bw 规定了以100Mbps 通过汽车以太网在 MDI 线路上进行的数据通信。 这与 RGMII 标准无关、因为它位于 PHY 的 MII 部分。

    此致、

    Gerome