This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:即将禁用电池电量耗尽模式

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D, TPD6S300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/973483/tps65987d-about-way-to-disable-dead-battery-mode

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件: TPD6S300

尊敬的支持成员:

我们已经确认 TPS65987D 可以正常工作、尽管 VIN_3V3未施加电压。此时、由于外部电池连接到 VBUS1和 VBUS2、我猜它是作为无电电池模式运行的。
但是、在我们的系统中、我们不想在电池电量耗尽的情况下使用 TPS65987D。
请告诉我如何设置配置以在电池电量耗尽的情况下禁用操作。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您无法将88/87DDH 配置为禁用由 ROM 代码控制的无电电池。 但是、可以通过 将 ESD 保护器件 TPD6S300配置为不存在 Rd 来实现该目的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cheerakkoda-San:


    感谢你的答复。
    您是否会详细说明如何使用 TPD6S300实现该目标?


    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果不需要电池电量耗尽电阻器、则将 RPD_G2和 RPD_G1引脚短接至 GND。

    谢谢

    普拉吉斯