This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:USB 3.0链路

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/978589/tusb8041-usb-3-0-link

器件型号:TUSB8041

尊敬的专家:

您能否分享 此问题的进展情况? 我有类似的问题、但还没有找到解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的问题与之类似吗?  主机端口是否报告进入合规性模式?  或者集线器的下行端口是否报告进入合规模式?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它与兼容模式无关。

    我已经使用 TUSB8041实现了由总线供电的复合器件。 问题有时是与 USB 2.0连接的下游器件。 如果它是软复位、那么它被连接至 USB 3.0。

    我更改了集线器和下游器件的复位时序、但没有帮助。 此外、有时链路会丢失。 只有拔下并插入电缆后、链路才能恢复。

    经验是否有一定的检查点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如何 控制集线器的 USB_VBUS?   FULLPWRMGMTz 是否设置为高电平?  什么是下游器件的 VBUS 控制或它是否始终开启?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题未解决、但我无法清除该标志。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    USB_VBUS 通过90.9K 和10K 欧姆电阻器连接到 USB 电源。

    FULLPWRMGMTz 具有用于禁用电源管理的外部上拉电阻器。 没有 VBUS 控制、下游器件始终开启。

    谢谢、

    HJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HJ、

    您可以共享原理图吗?  如果在集线器之后下游器件复位、它应始终以 USB 3.0速度连接。  如果器件未以 USB 3.0速度连接、它是否始终降至 USB 2.0速度、或者有时根本不连接?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JMMN、

    在 USB 3.0上出现故障时连接到 USB 2.0的下游器件。 您是否可以建议延迟多长时间重置下游器件? 是否有任何软件可以监控集线器设备的状态?

    最棒的

    HJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HJ、

    好的、如果它不以 USB 3.0速度连接、那么它始终以 USB 2.0连接是很好的、 但这表明集线器或器件均未进入 USB 3.0兼容模式、这是嵌入式系统在通电期间未进行 USB 3.0连接的典型原因。  您在主机上运行的是什么操作系统?  您能否确认集线器始终以 USB 3.0和 USB 2.0速度连接。  您能否分享系统操作步骤?  例如、这些事件通常发生在以下位置的顺序:

    1. 集线器通电/退出复位
    2. 下游器件通电/退出复位
    3. 集线器和主机之间连接的电缆

    谢谢、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JMMN、

    正如我在 2021年2月15日星期一凌晨2:55时提到 的。 它是集成在同一 PCB 模块上的复合器件。 当将其插入主机端口时、会发生此问题。 我主要在 Linux 计算机上使用此模块、但也可以在 Windows 计算机上观察到。

    顺便说一下,您是否有任何修改原理图的建议?

    谢谢、

    HJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sympson、

    我知道集线器和设备是永久连接的、但它们是否一起通电?  它们是否由总线供电?  它们是否在连接主机之前通电?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JMMN、

    它是总线供电模块。 DCDC 用于为模块上的所有器件供电。 它们是完全提供的、但具有不同的复位时序。

    它在完全运行时消耗大约530mA 的电流。

    最好  

    系统

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、在主机接通之前、集线器+器件从未接通电源、 器件有时以 USB 3.0连接、有时以 USB 2.0连接、这是否只是随机的?  您能否确认集线器在 USB 3.0和 USB 2.0上是否连接一致?

    此致、

    JMMN