This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100BR210:温度范围

Guru**** 2522720 points
Other Parts Discussed in Thread: DS100BR210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/979756/ds100br210-temperature-range

器件型号:DS100BR210

大家好、

我正在寻找 DS100BR210兼容器件。 目前、在 -40至+85度的环境温度下、我们在现有器件中成功使用了 DS100BR210。 现在、我们收到了新的要求:-40至+125度。

问题:TI 是否为 DS100BR210提供了兼容组件?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    这些信号调节器件大多数采用工业级(-40°C 至85°C)。 此时、这些器件尚未通过+125°C 的认证。  

    您是否计划在汽车应用中使用此类器件? 如果您愿意、您可以点击我的姓名并请求友谊、以便我们可以通过电子邮件对此进行讨论。

    此致、Nasser