This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1050A-Q1:VREF 悬空

Guru**** 1452620 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1050A-Q1, TCAN1051-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/978839/sn65hvd1050a-q1-vref-floating

器件型号:SN65HVD1050A-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN1051-Q1

您好!

你好。 我希望你能做得好。

我们的客户正在使用 SN65HVD1050A-Q1、他们想知道是否可以使 Vref 引脚悬空。 可以用吗?
我希望您能在这方面为我们提供帮助。 谢谢你。


此致、

Cedrick



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cedrick、

    感谢您的联系。 VREF (也称为"分离")引脚是输出、因此将其保持悬空不应妨碍器件的运行。

    客户是否考虑过 TCAN1051-Q1? 虽然这不是 SN65HVD1050A-Q1的完全替代产品、但它是一种运行非常相似的较新技术、具有更高的 ESD、总线故障和数据速率。 它还符合 EMC 标准、缺少客户不打算实施的 VREF/ SPLIT 引脚(替换为无连接)。

    最棒的

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    感谢您的回答。

    只需进行确认、这样他们就可以在 Vref 悬空时毫无问题地使用 SN65HVD1050A-Q1。 对吧?


    此致、

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cedrick、

    VREF 引脚是设计人员能够在不需要时忽略的输出。

    最棒的

    Danny