请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65HVD1050A-Q1 主题中讨论的其他器件: TCAN1051-Q1
您好!
你好。 我希望你能做得好。
我们的客户正在使用 SN65HVD1050A-Q1、他们想知道是否可以使 Vref 引脚悬空。 可以用吗?
我希望您能在这方面为我们提供帮助。 谢谢你。
此致、
Cedrick
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
你好。 我希望你能做得好。
我们的客户正在使用 SN65HVD1050A-Q1、他们想知道是否可以使 Vref 引脚悬空。 可以用吗?
我希望您能在这方面为我们提供帮助。 谢谢你。
此致、
Cedrick
Cedrick、
感谢您的联系。 VREF (也称为"分离")引脚是输出、因此将其保持悬空不应妨碍器件的运行。
客户是否考虑过 TCAN1051-Q1? 虽然这不是 SN65HVD1050A-Q1的完全替代产品、但它是一种运行非常相似的较新技术、具有更高的 ESD、总线故障和数据速率。 它还符合 EMC 标准、缺少客户不打算实施的 VREF/ SPLIT 引脚(替换为无连接)。
最棒的
Danny