This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3412A:确认 HD3SS3412A

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3412A, HD3SS3412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/970280/hd3ss3412a-hd3ss3412a-confirmation

器件型号:HD3SS3412A
主题中讨论的其他器件: HD3SS3412

大家好、

好的、我们收到了客户的查询、并希望确认 HD3SS3412A。  

客户需要 将 PCIe/LVDS 信号和 LVCMOS33 (信号电平从0.0V . 3.3V、低速< 300MHz)信号。 如果他们使用 HD3SS3412A、是否需要考虑任何因素?  

感谢您的参与、并期待您的善意回应。

此致、

梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HD3SS3412不能支持3V 信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    对延迟答复表示歉意。 我刚收到客户的回复。 请参阅下面的项目。

    您能更详细地解释一下背景吗?
    最大差动 IO 电压为-0.5V 4.0V (第7.1节)。
    为什么 V_IODiff = 0..1.8V 和 V_IO_CM = 0...2V (两节均为7.1).不允许从0摆动.. 3.8V?
    是否有另一种多路复用 LVDS/PCIe 和 LVCMO3.3V 信号的选项?

    谢谢您、期待您的盛情款待。

    此致、

    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大电压是指不 会损坏器件的电压、并不意味着它仍在工作。

    差分1.8V 表示0.9V 单端。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从上图中可以看出、2.45v 是最大电压单端电压。

    我们的多路复用器不能同时用于 PCIe 信号和3V 信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    感谢您对此的支持。

    此致、

    梅纳德