This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:应用查询

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320, TUSB320LAI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/979420/tusb320-application-inquiry

器件型号:TUSB320

大家好、团队、

我的客户计划 在其设计中使用 TUSB320。 但是、需要澄清以下几点:

关于引脚 VBUS-DET:
根据数据表、VBUS 电压应为900k。 但是、如果 VBUS 是5V、那么 VBUS-DET 的电平将低于 VBUS-DET 的阈值电平、该电平大于2.9V。
如果 VBUS 是5V、我是否应该使用50k? 或者、尽管电平低于阈值、它们是否会得到检测?

关于引脚 ID:
他们尝试将引脚端口设置为高电平、低电平、并且未连接。 但 ID 引脚不会变为低电平。
它们使用 USB C - USB C 电缆和 USB C 转 USB Type-A 电缆将 USB C 连接器连接到 PC。

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    VBUS_DET 的内部下拉电阻为~ 95k (RVBUS_PD)。 为 VBUS 提到的阈值不是 VBUS_DET 的阈值电压。 如果使用900k 上拉电阻器、检测将正确。  

    2.是否有可以查看的原理图?

    此外、客户应使用 TUSB320LAI 而不是 TUSB320。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    请参阅随附的客户提供的原理图片段。

     e2e.ti.com/.../schematic.zip

    ENn 为低电平、
    端口为低电平、但他们尝试断开端口、并将其连接到3.3V。

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    请记住、ID 仅在连接 USB-C 器件(CC 引脚上存在 Rd)时变为低电平、且 TUSB320LAI 配置为 DFP 或 DRP 模式。 您是否尝试连接 USB-C 设备以测试 ID 功能?  

    原理图看起来正常。 您是否计划使用 DRP 模式? L10/13实现并非典型。 我不确定这是否会在 DRP 切换期间导致振铃。 我建议将 CC 引脚短接至 USB-C 连接器。

    I2C 也在使用中。 I2C 接口是否正常工作? 使用了什么 I2C 值上拉电阻、以及与 Vdd 相比、上拉电压如何斜升?