This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USBA225:断电模式中的 D+/R 和 D-/L 绝对最大值

Guru**** 2680875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/974484/ts3usba225-d-r-and-d--l-abs-max-in-power-down-mode

器件型号:TS3USBA225

大家好、

您能否确认断电模式下 D+/R 和 D-/L 引脚的绝对最大值? 他们是否能够容忍在断电模式下在输入端看到5V 电压? 数据表中未提及这一点、但显示了 D0+、D0-、D1+、D1-、R 和 L 的绝对最大值。

谢谢、

Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它的电压也是5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian 感谢您的回答。  

    当多路复用器处于 MHL/USB 模式2时、多路复用器是否还能够在 D+/R 和 D-/L 上耐受5V 电压而不损坏器件?

    谢谢、

    Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,只是个喜剧。 这些信号引脚上的最大电压为4.3v、而不是5V