This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK1501:器件型号为 TLK1501IRCP。 随机发生。

Guru**** 2929270 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK1501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/972320/tlk1501-part-number-is-tlk1501ircp-error-occurs-randomly

器件型号:TLK1501

我们一直在使用 两个使用 TLK1501的电路板进行光学通信。

TLK1501 (发送)的传输设置建立为 TX_EN ='0'(空闲)并发送。 然后通过 TLK1501 (接收)监视接收数据和 RX_ER,它转至 RX_ER='1',并随机发生错误。

我们如何接收数据而不是错误?

如果您能向我们提供任何建议或建议、我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已注意到请求。 我将在美国太平洋时间星期一结束时提供意见。

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议尝试以下应用手册中的串行器/解串器测试用例(包含链接)、尤其是串行回送用例。 请参阅第12页和图2-2、并注意图中的 GPIO 引脚配置。

    www.ti.com/.../sllu008.pdf

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师