This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848M:DP83848M:DUT 测试模式进入方法

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/974084/dp83848m-dp83848m-dut-test-mode-entering-method

器件型号:DP83848M

您好的支持团队、

我们的客户有一些问题。
您能否为 DP83848提供10 / 100 BaseT 测试模式 SOP?
这意味着控制台命令允许 PHY 发送10/100 BaseT 的连续模式,并让示波器测试合规性测试。

通过该工具、他们希望强制连续波形模式传输到 示波器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roy、您好!

    我在过去发现了一些有用的 e2e 线程、这些线程描述了在 DP83848上执行 IEEE 合规性测试所需的寄存器配置。  

    100Base-TX: https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/491013

    10BASE-T: https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/606335

    此外、如果您需要有关合规性测试套件和 usb2mdio 软件的其他信息来访问所需的寄存器、下面的应用手册介绍了如何启动 TI 器件以进行合规性测试。

    http://www.ti.com/lit/an/snla239a/snla239a.pdf

    此致、
    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、
    感谢您的建议。
    您是否有文档描述了协商过程中 TD+/TD-和 RD+/RD-的波形?
    我们希望使用示波器来检查为什么在自动协商模式下 DP83848无法固定在100MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    DP83848图5-20 自动协商快速链路脉冲(FLP)时序图显示了自动协商脉冲的预期时序图。 我不确定在自动协商模式下固定100MHz 的问题中、您的意思是什么。

    此致、
    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Justin

    我们的客户将 DP83848连接到某些 Wi-Fi AP 或笔记本电脑 LAN 端口、开始时 LAN 速度为100MHz、但3分钟后将降低至10MHz。 它们将在100MHz 模式和10MHz 下记录 DP83848的寄存器。
    您能帮我们找出根本原因吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    3分钟后连链是否断开并以较低速度重新建立? 您还能描述 PHY 的设置吗?它是否启用了自协商功能? 加电后是否有寄存器初始化?

    此致、
    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为在某些链路伙伴中,他们的设备只能以10Mbps 通信运行,所以我们强制 DP83848

    通过对闪存进行编程来降低速度、从而防止长时间尝试升高和降低速度。

    他们认为 最好让他们重新讨论为什么在某些链接合作伙伴中 DP83848 无法运行的问题

    在自协商后全速运行、这里他们仍然有一些问题

    1. 在它们转发寄存器值后会产生什么后果?
    2. 为什么 DP83848挑选出的器件只能以10Mbps 的速率运行?
    3.  DP83848强制以10Mbps 运行的根本原因是什么?
    4. 为什么 LED_0 (链路 LED)在拔下电源插头后仍然保持常亮?
    5. 您能否为他们提供 API,以便轻松进入测试模式?

    谢谢


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roy、您好!

    Justin 目前正在度假。 我们预计下周将收到答复。 感谢您的理解。

    此致、
    Gerome