This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042:最大输入电源电流

Guru**** 2769425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/979684/tusb8042-max-input-supply-current

器件型号:TUSB8042

大家好、

当下行端口连接到两个 USB3.0器件和两个 USB2.0器件时、您能否提供 VDD33和 VDD 的最大输入电源电流? 我的客户希望获得用于评估电源设计的信息。 谢谢!  

此致、
Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    有关这种情况、请查看数据表的第7.7节。

    此致、

    JMMN