Other Parts Discussed in Thread: PCA9306
大家好、团队、
我的客户报告说、某些 PCA9306似乎损坏(SCL1 (和/或 SDA1)与 GND 之间的电阻约为数百欧姆)、因此无法正常工作。
有关当前 PCA9306连接、请参阅左侧下方。 客户使用与 Vref1和 Vref2相同的电压(不进行电平转换)。
您是否认为造成损坏的原因是 Vref2连接电阻不为200k Ω?
目前、客户尝试修改电路以接近数据表图10。
您认为上方的右侧连接比当前连接更好吗? 或者、如果有其他更好的连接、请告诉我。
顺便说一下、SCL1和 SDA1的上拉电阻器不在 PCA9306板上、而是仅在 I2C 主侧板上。 我们是否还应该将电阻器放置在 PCA9306板中?
此致、