This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1EVM:如何将 USB2ANY 连接到 DS90UB954-Q1EVM 以能够读取 I2C

Guru**** 1468350 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB953-Q1EVM, USB2ANY, DS90UB954-Q1EVM, ALP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/977923/ds90ub953-q1evm-how-connect-usb2any-to-ds90ub954-q1evm-to-be-able-read-i2c

器件型号:DS90UB953-Q1EVM
Thread 中讨论的其他器件: USB2ANYDS90UB954-Q1EVMALP

大家好、我们要安装一个设置、使用 EVM DS90UB953-Q1EVM、DS90UB954-Q1EVM 和 USB2ANY、我们希望能够发送图像和 I2C 并 接收和读取图像。
由于我们遵循 DS90UB953-Q1EVM (DS90UB95x-Q1串行器评估模块(修订版 B)) 和 DS90UB954-Q1EVM (DS90UB95x-Q1EVM 解串器用户指南(修订版 A))的指南 、我们无法使其正常工作、您能否指导我们安装此设置。 连接 USB2ANY 时、模拟 Launchpad 无法识别 DS90UB954-Q1EVM 和 DS90UB953-Q1EVM、因此无法正常工作。
谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UB954和 UB953 EVM 具有内置 USB2ANY 电路。 因此、要与 EVM 通信、您无需单独的 USB2ANY 板。 很抱歉、用户指南在这方面令人困惑。  

    下面显示了您所需的设置

    请注意、仅954 EVM 已通电并连接到 PC。 953EVM 使用 FAKRA 同轴电缆连接到954。  

    现在、如果您在 PC 上启动 ALP、您应该会看到如下所示

    请注意左下方 ALP 状态消息"ALP 框架-硬件已连接"中的内容。 这表示 ALP 连接到954EVM 上的 USB2ANY 电路并进行通信。  

    请尝试上述设置并告知我们任何问题。 顺便说一下、请从以下 ALP 工具链接下载并安装 ALP 框架和 ALP-PROFILE-UPDATE。 首先安装 ALP 框架、然后安装 ALP-PROFILOT-UPDATE。 ALP-PROFIT-UPDATE 使用最新的器件配置文件更新框架。

    https://www.ti.com/tool/ALP

    谢谢、

    Vishy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vishy、

    感谢您的快速回复。

    我通过 APL 工具链接重新安装 APL 框架和 ALP-PROFILE_UPDATE、并且使用   FAKRA 同轴电缆将954 EVM 连接到 PC、并将953 EVM 连接到954 EVM、采用相同的设置。

    现在、我如何从953 EVM 发送图像/视频和 I2C 并使用954 EVM 读取它们?  

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel

    >>现在,如何从953 EVM 发送图像/视频和 I2C,以及如何使用954 EVM 读取它们?  

    一种简单的方法是使用953/954器件中的"图形发生器"模块。 在 ALP 中、您可以设置953图形发生器、如下所示、通过 FPD 链接以60fps 向954发送1920x1200图像、如下所示。

    然后、在"Info"选项卡中、您可以检查954是否正确接收、如下所示(注1920 (RAW12)像素对应于2880字节、这就是为什么您看到水平方向为2880字节)

    您可以在953/954数据表中阅读图形发生器块的详细信息。  

    如果您要发送自己的视频并进行观察、则必须连接到成像仪953EVM 上的 MIPI CSI-2端口。 然后、在954EVM MIPI CSI-2端口上、您必须连接图像信号处理器并观察视频。 请参阅下面953EVM 用户手册中的应用方框图。

     

    谢谢、

    Vishy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishy、  

    感谢您的回复、

    我使用"图形发生器"、能够以60fps 发送1920x1200图像。

    现在、我如何生成所需的视频模式并将其发送到954 EVM。 当我在954 EVM 上收到该模式时、如何才能将该视频模式可视化?

    感谢您的关注、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    >>现在,如何生成所需的视频模式并将其发送到954 EVM。 当我在954 EVM 上收到该模式时、如何才能将该视频模式可视化?

    您必须将所选的 CSI-2成像仪连接到 EVM 上的953 MIPI CSI-2端口。 请参阅 EVM 原理图。 J1是要连接的端口。

    如上图所示、要可视化视频图形、必须将所选的图像信号处理器连接到954 MIPI CSI-2端口、并收集图像数据以供显示。 954的 MIPI CSI-2端口连接在954EVM 顶部(或可选底部 J26)的 J24上引出。   

    我们 EVM 的板载 USB2ANY 电路仅用于控制 I2C 端口。 它无法连接到 MIPI CSI-2端口。

    谢谢、

    Vishy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishy、

    根据您所说的内容、我们需要将 CSI-2成像仪连接到953 EVM、 如果不连接 CSI-2成像器并通过954 EVM 的图像信号处理器进行读取、就无法通过953 EVM 发送图像/视频图形、因为我们尝试对连接到953 EVM 的成像器进行仿真。

    感谢您的关注、

    Daniel。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    使用 Patgen、我们检查了 FPD 链接是否正常工作。 但是、如果您需要端到端传输、则必须设置必要的接口。

    谢谢、

    Vishy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishy、

    哪款图像信号处理器适合我们的设置、您能为我们提供指导吗?

    感谢您的关注、  

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    ISP 的选择取决于您的系统和应用要求。 您可以查看示例

    https://www.ti.com/tool/TDA3XEVM#description

    处理器论坛可以为您提供进一步的帮助

    e2e.ti.com/.../791

    谢谢、

    Vishy