This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET1151L:此激光驱动器和其他激光驱动器的传播延迟变化部分

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: ONET8501V, ONET1101L, ONET1151L
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/974704/onet1151l-propagation-delay--variation-part-to-part-of-this-and-other-laser-drivers

器件型号:ONET1151L
主题中讨论的其他器件:ONET8501VONET1101L

大家好、

好的、客户正在寻找 有关 ONET1151L、ONET1101L 和 ONET8501V 传播延迟的详细信息。 下面是完整的查询。

"

我正在寻找有关信号通过 ONET1151L、ONET1101L 和 ONET8501V 激光驱动器的信号路径传播延迟的详细信息。
我们计划将其用于占空比变化且宽度约为100ps 的脉冲、传播时间是一个问题。
1) 1)从输入端口到输出端口的传播延迟是多少?
2) 2)延迟是否根据所选的调制电流而变化?
3) 3)使用的负载电阻是否会影响延迟?
4) 4)延迟如何随温度变化?
5) 5)不同批次的器件之间以及不同批次的器件之间的延迟有多大? (用于评估来自并行路径中驱动器的两个信号之间的偏差)

我对所有3个器件的这些规格感兴趣-以便评估任何或全部器件的适用性。

假设脉冲形状输入相同-在上升和下降时间、过冲等方面、我可以预期零件间和批次之间的输出脉冲形状变化量是多少?"

感谢您的参与、期待您提供友好的反馈。

此致、

梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yago、

    我已检查先前的特性数据。 但是、此参数尚未确定特性、因此我们无法保证此参数。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、  

    对延迟答复表示歉意。 我收到了客户的回复、 他们知道我们无法保证这些参数。

    关于这一点、客户询问我们是否有任何信息可以提供数量级概念或典型信息?

    此致、

    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    我们预计延迟不到1ns。

    此致、Nasser