This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR800A:VOD 峰峰值规格

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125BR800A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/979732/ds125br800a-vod-peak-to-peak-spec

器件型号:DS125BR800A

您好!

我使用 的是 DS125BR800A、希望澄清 VOD 规格值。 我使用 SMBus 寄存器控制 VOD、默认值为1.2Vp-p 我的问题是这是1.2Vp-p 单端还是差分。 1.2Vp-p 单端电压将分别为1.2Vp-p 的 P/N。 1.2Vp-p 差分是 P - N 的 p-p、最终为2个 Vp-p 单端、因此当我与接收器件的规格进行比较时、它会产生很大的差异。

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    1.2V 是差分电压或600mV 单端电压。 因此、正侧是以共模电压为基准的600mV 峰间值。 负极侧也是如此。 然后 VOD 为:OUT+-(OUT-)=+600 -(-600)= 1.2V。

    此致、Nasser