This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR440:与 DS25BR100 (4通道除外)相比有何差异

Guru**** 2696775 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25BR100, DS25BR440, DS25BR400, DS25BR110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/979340/ds25br440-what-is-the-difference-compared-to-ds25br100-apart-from-the-4x-channel

器件型号:DS25BR440
主题中讨论的其他器件:DS25BR100DS25BR400DS25BR110

你好

我们设计了一个评估板、该评估板使用1.25Gbps 链路通过1m 双绞线电缆(SGMII 8b10b)连接两个器件。

第一个器件生成测试数据包、这些数据包在第二个器件中环回、然后第一个器件检查接收到的信息是否存在任何位/字节错误。 我们使用 CAT7接插电缆、两条链路通过单独的对(单向)运行。

连接如下(FPGA1和 FPGA2属于同一芯片类型、这意味着 LVDS 接口没有差异、"MP"在下面指定测量点说明):

Link1:FPGA1 (LVDS)-> DS25BR100 (MP1)-> 1m 双绞线->(MP2) DS25BR100 (MP3)-> FPGA2 (LVDS)

Link2:FPGA2 (LVDS)-> DS25BR440 (MP4)-> 1m 双绞线->(MP5) DS25BR440 (MP6)-> FPGA1 (LVDS)

我们对 DS25BR400感兴趣、因为最终产品需要四个独立的1.25 Gbps 链路、我们希望使用单芯片解决方案而不是4个 DS25BR100。

现在、实际问题是:

我们的测试结果表明、链路1似乎按预期工作(稳定链路、无位/字节错误)、但链路2存在广泛的问题(链路中断和/或位/字节错误)。 我们在系统中的某些点测量了眼图、并看到 DS25BR440输出到 FPGA1失真(我附加了一些图、图像编号对应于上述连接说明中的测量点(短 MP))。 因为"失真"意味着(MP3)和(MP6)之间的信号质量下降。

因此、我们想知道这两个芯片之间的区别是什么、以及我们看到的信号失真的根源是什么。 我们的目标链路长度为5米、我想知道 DS25BR440是否能够达到这一要求?

DS25BR100数据表(SNLS217F)中的图1显示了电缆长度上可实现的数据速率、我想知道 DS25BR440数据表(SNLS258B)中为何缺少此类图像? 为什么会这样呢?

DS25BR440可以看作是4个 DS25BR100、还是具有不同的内部结构/数据处理/功能?

此致

瓦伦丁


测量点1:

测量点2:

测量点3:

测量点4:

测量点5:

测量点6:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经拼写错误:"我们对DS25BR400感兴趣 、因为最终产品需要四个独立的1.25 Gbps 链路、我们希望使用单芯 片解决方案而不是4x DS25BR100。"

    本来应该是 DS25BR440、而不是 DS25BR400、抱歉!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DS25BR100和 DS25BR440有两种不同的方式:

    1) 1) DS25BR100是单个芯片、而 DS25BR440是具有多个3G EQ 实例的单个芯片。 因此、我希望 BR100能够实现更多的通道间隔离。

    2)。 DS25BR100和 DS25BR440使用两个不同的 IP 或高速信号路径电路块。

    检查和比较示波器镜头时、MP1和 MP4 -我们将信号发射到1m 双绞线电缆-似乎有很大不同。 它似乎具有更多的预加重。 我想知道 是否可以先扫描预加重、然后扫描 BR440 (MP4)上的 EQ、这样 MP5将与 MP2大致相同。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nasser

    感谢您的回答。 我们已经使用了加重和均衡器选项(通过驱动器件引脚 PE 和 EQ)、但没有获得任何更好的结果。

    与 DS25BR440相比、DS25BR100使用了"不同的 IP 或高速信号路径电路块"。 如果我们使用两个具有相同功能的芯片、那就最好了。我的问题是、是否有一个 TI 器件具有一个通道(例如 DS25BR100)、另一个器件具有四个通道 (但使用与单芯片单通道器件相同的 IP/电路)? 您能向我们提出这样一对(具有相同架构的1x 和4x 通道芯片)吗?

    我看到 TI 提供 DS25BR400和 DS25BR110等器件、名称是否意味着 DS25BR440是4个 DS25BR110 (而 DS25BR400是4个 DS25BR100)、或者这是错误的?

    此致、Valentin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Valentin、

    1)。 DS25BR440具有一个单片芯片。 我想您正在寻找的是一个基板、然后是四个裸片(即四个 DS25BR100)或四个单个裸片(采用一个封装)。 由于制造方面的限制、此功能不可用。 话虽如此、我相信 DS25BR440应该适用于此应用。 比较您的眼图、我认为诀窍是确保 MP4的眼图质量与 MP1的眼图质量相同。 在我看来、MP1具有更多的预加重、因此更适合1m 介质。 作为一个实验、您可以取出1m 电缆、并且应该能够无差错运行。

    2)。 BR25BR440并不意味着它有4个 DS25BR110器件。 如果空间允许、您可以为您的应用使用4 X DS25BR110。

    此致、Nasser