This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E-EVM:无法在两块电路板之间建立 SPE 连接

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I, DP83TD510E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/974687/dp83td510e-evm-unable-to-establish-a-spe-connection-between-two-boards

器件型号:DP83TD510E-EVM
主题中讨论的其他器件:DP83822IDP83TD510E

我已根据手册设置了两个板(第3.2.1节、"模式0"下的 J19-LED_0和 J20设置)、但无法在它们之间实现正确连接。

我只成功地获得了三次"链接"状态(这似乎是一个随机事件、因为我在两次试验之间没有更改任何内容)、但在这段时间内、我无法获取任何过去的数据。 DP83822I 侧似乎连接正确。 我已经尝试更改布线、加载自动协商和强制主/从脚本、但这在这方面没有影响。 电路板由实验室电源通过 J12连接器供电(我尝试了不同的电压、但没有效果)。

我还可以尝试其他任何方法来获得正常的连接吗?

这些电路板的版本为修订版2。

DP83TD510E 报告寄存器0x0003中的0x0180。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mateusz、  

    您能描述用于连接 EVM 的单线对电缆吗? 寄存器0x0003=0x0180表示这是预量产样片芯片、应使用自协商初始化脚本。

    此致、
    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    它是一个单绞线、具有实心铜芯、长约41 cm、直径为0.5 mm。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Mateusz、

    当您能够建立链路时、链路会在之后下降还是能够持续? 应根据您的说明并在每个电路板上编写初始化脚本、然后进行链接。  

    对于具有链接的设置和不具有链接的设置、您可以共享0x00-0x01F 的寄存器值吗?

    此致、
    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    我弄清楚了问题的真正原因、就是 USB 连接。
    断开 USB 连接会导致 DP83TD510E 复位并丢失自协商脚本中的所有配置(即使移除了 USB 电源跳线)。
    这一问题以及无法同时连接两个套件的问题(如果您这样做、一个器件会失败、Windows 说无法识别)使得无法仅与一台 PC 建立有效的连接。

    由于两个电路板同时连接到两台单独机器的 USB、因此我能够创建一个稳定且正常工作的链路。

    您能否为我们提供配置芯片的源代码? 因此、我们可以在无需 USB 连接的情况下实施正确的配置。

    感谢你能抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mateusz、

    Justin 目前正在度假。 我们预计下周将收到答复。 感谢您的理解。

    此致、
    Gerome