大家好、
我们使用的是 连接到 ds90ub960的 sensor+ds90ub953。 传感器将 raw12 3exp 数据输出到 ds90ub953、然后输出 到 ds90ub960。 传感器输出线数将在 aecagc 打开时更改、然后我们将从 ds90ub960 reg70-73获得以下信息、线数将更改。 但是、由于未检测到某些 vsync、当线数发生变化时、我们会遇到滞后问题。 我们从传感器读取寄存器计数是正常的。 我们尝试不使用串行器/解串器、使用连接到 FPGA 的传感器 mipi、这也是可以的。 因此、我们认为这可能是由我们的 SerDes 配置引起的。
然后、我们发现 FrameCount Reg90 Reg91正常、这是否意味着成功发送帧编号 DES?
谢谢
Jimmhy