This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3411:损耗和长度增加

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/979389/hd3ss3411-loss-and-increased-length

器件型号:HD3SS3411

大家好、

HD3SS3411将在多大程度上衰减到 PCIe 第3代时钟?

是否有任何经验表明将增加多少行长度?

此致、

哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CLK 为100Mhz、因此损耗接近0dB。

    换行的行长度意味着什么? 这是无源多路复用器,它仅因损耗而缩短了线路长度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、脑

    很抱歉我的问题不清楚。

    我的客户需要评估最大布局布线长度。 那么、他们想知道我们是否有布线长度与损耗的数据?

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果仅针对 PCIe 时钟、多路复用器将不会选通您的布线长度。 您只需遵循您的 PCH 设计指南即可