This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD11-HT:存储温度

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD11-HT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/979130/sn65hvd11-ht-storage-temperature

器件型号:SN65HVD11-HT

您好、我们希望确认此器件的存储温度。 我们无法在数据表中找到相关信息。

非常感谢。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    SN65HVD11-HT 的最大绝对存储温度为150C。 如果 您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hao、我们是否知道温度下限、它是否可以在65°C 下存储?

    谢谢。

    -标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    是的、绝对最大范围为:-65C 至150C。

    此致、

    Hao