This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2077A:集线器在未连接任何器件的情况下触发过流事件。

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/974991/tusb2077a-hub-triggers-overcurrent-event-with-no-devices-connected

器件型号:TUSB2077A

我从事的设计包括一个 TUSB2077集线器、用于某些板载 USB 设备和一些外部 USB A 端口。
我的问题是、当集线器连接到主机 PC 时、它将在窗口中显示多个过流错误。
集线器确实被识别、两个板载 FTDI 芯片确实显示并按预期工作。

在探测进入配电开关的 OVRCUR 引脚时、信号始终为低电平、即使它们确实有单独的上拉电阻器、也在移除配电开关的情况下对此进行了测试。

e2e.ti.com/.../tusb2077-circuit.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henrik:

    您能否共享部分布局?  OVERCUR/引脚是集线器的输入、因此它们不能驱动为低电平。  您能否共享收到的过流错误消息?  是否始终如一地报告?

    谢谢、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在最初的帖子中包含了电路的 USB 部分的原理图。
    我在 Windows 中看到的错误消息是照片中显示的错误消息、每次电路板插入 PC 时、我都会收到其中的5条、每个端口对应一条连接到 USB A 连接器的端口。

    我知道 OVRCUR 引脚是输入引脚、因此我对导致我提出原始问题的行为感到困惑。

    我已经第二次更换芯片、更换了一个全新的未使用芯片、问题已经解决、这至少表明我处理的是一个部分损坏的芯片。 第一个替换件是由早期版本的电路板捐赠的芯片、该芯片工作正常、 更换之后、它显示了与最初安装到电路板上的芯片相同的错误行为、这让我相信我在其他地方产生的问题。