This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR412:编程指南:SNLU278

Guru**** 2388050 points
Other Parts Discussed in Thread: DS160PR412
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/978813/ds160pr412-programming-guide-snlu278

器件型号:DS160PR412

尊敬的 TI 团队:

我们需要您的帮助来检查 DS160PR412/421的编程指南的可用性。 我们非常感谢您的答复。  

谢谢你。

此致、

Jonathan Navor

德州仪器|客户支持中心

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    目前我们无法向您发送草稿副本。 请发送内部 TI 电子邮件、以便我们可以跟进。

    此致、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    您是否可以将编程指南的草稿直接发送给我? 我在等这个。

    我的电子邮件地址是 detlef.wolf@etas.com

    此致、
    Detlef Wolf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Detlef:

    请单击我的姓名并请求友谊。 然后、我可以通过电子邮件将此文档发送给您。  

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    我通过电子邮件收到了该文档。

    非常感谢您的支持。

    外壳可以关闭。

    此致、
    Detlef Wolf