Other Parts Discussed in Thread: TIC12400-Q1, TIC12400, SN65HVS882, SN65HVS885
主题中讨论的其他器件:、 SN65HVS882、 SN65HVS885
大家好、我是 Luca、
我们正在为缝纫机设计新的 PLC 板。 我看到了您非常有趣的产品 TIC12400-Q1、我想将其用作数字/模拟输入的接口。 我有一些问题需要了解我是否可以在我们的项目中使用此组件:
- TIC12400-Q1和 TIC12400之间有何差异? 据我所知、Q1型号可响应汽车 AEC-Q100、而 TIC12400则不响应。 建议将 TIC12400用于 PLC、 但是我已经了解到 Vs Max (最大电源电压)是24Vcc,温度为85°C,我们的 PLC 必须有一个从20Vcc 到28Vcc (24Vdc +-15%)的工作范围,如果我在28Vcc 为 TIC12400供电,是否有任何问题? TIC12400-Q1我发现它可以在35V vs Max 下工作、因此对于我们的项目、它会更好? 奇怪的是,12400型是为 PLC 而设计的,但它不支持高于24V 直流的电压,通常所有 PLC 接受至少+-10%的24V 电源,我不理解...
另请参阅:
e2e.ti.com/.../896262
2 -另一个请求是使用 LED 监控 NPN 数字输入的状态。 在我看来,我可以将这24个 LED 与引脚1串联... 24无电阻、并将引脚上的电流调节为5/10mA。 使用有源输入时、LED 应亮起、并且在使用 NPN 数字输入时、其压降不应给我带来问题。 如果读取模拟信号、这些 LED 会打扰我、我该怎么办? 我应该放弃 LED 吗?
3 -如果我必须读取有源模拟传感器、我可以读取它的电压吗? 将电流设置为0mA 是否足以完成此操作?
谢谢。