请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65987D Thread 中讨论的其他器件:USB-C-PD-DUO-EVM、 TPS65981、 TIDA-050012
大家好、
我们将在以下条件下评估 TPS65987DDH。
然后、拉电流板在拉电流和灌电流能力为5V/0.9A 时提供5V 和大约800mA 的电流、以确保正确的行为。
但是、接收板的 VBUS LED 闪烁。
您能告诉我们 VBUS LED 在接收板上闪烁的条件吗?
我们的开发源板**=> USB-C-PD-DUO-EVM 接收板*=>虚拟负载。
*EVM 是默认设置。
** TIDA-050012 TPS65981_2_6_7_8应用程序自定义6.1源板的原始视图值设置。
此致、
隐藏