This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:关于 USB-C-PD-DUO-EVM 接收板的 VBUS LED

Guru**** 666710 points
Other Parts Discussed in Thread: USB-C-PD-DUO-EVM, TPS65981, TIDA-050012
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/974950/tps65987d-about-vbus-led-of-sink-board-of-usb-c-pd-duo-evm

器件型号:TPS65987D
Thread 中讨论的其他器件:USB-C-PD-DUO-EVMTPS65981TIDA-050012

大家好、

 

我们将在以下条件下评估 TPS65987DDH。

然后、拉电流板在拉电流和灌电流能力为5V/0.9A 时提供5V 和大约800mA 的电流、以确保正确的行为。

但是、接收板的 VBUS LED 闪烁。

您能告诉我们 VBUS LED 在接收板上闪烁的条件吗?

 

我们的开发源板**=> USB-C-PD-DUO-EVM 接收板*=>虚拟负载。

*EVM 是默认设置。

** TIDA-050012 TPS65981_2_6_7_8应用程序自定义6.1源板的原始视图值设置。

 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的隐藏:

    您可以使用标准 TPS65987DDH 项目对电路板进行编程吗? 您正在使用专为 TIDA-050012设计的项目对电路板进行编程 、该项目对源板上的按钮进行了特定编程。

    此外、接收板上 VBUS 的二极管直接指示电源状态。 如果它闪烁、则表示电源不稳定。 如果在重新编程电路板后仍然发生这种情况、您能否探测接收板上的 VBUS 线?

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mike-San、

    感谢您的回答。

    我非常感谢你的合作。

    此致、

    隐藏