This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR412-421EVM:DS160PR412-421EVM 评估模块的 PCIe 迹线和 REFCLK 迹线差分阻抗(85Ω Ω 或100Ω Ω)?

Guru**** 2818185 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PR412-421EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/974840/ds160pr412-421evm-the-pcie-trace-and-refclk-trace-differential-impedance-85-or-100-of-the-ds160pr412-421evm-evaluation-module

器件型号:DS160PR412-421EVM

你(们)好,先生

您能否查看 DS160PR412-421EVM 评估模块的 PCIe 迹线和 REFCLK 迹线差分阻抗(85Ω Ω 或100Ω Ω)?

 

此致!

Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此电路板设计为使用100欧姆差分走线。  建议在实际设计中使用85欧姆差分走线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已确认! 实际设计中的 PCIe 布线差分阻抗85Ω Ω。

    实际设计中、PCIe REFCLK 布线差分阻抗(85Ω Ω 或100Ω Ω)如何?