This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS31:SN65LVDS31的信令速率

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/974845/sn65lvds31-signaling-rate-of-sn65lvds31

器件型号:SN65LVDS31

尊敬的团队:

SN65LVDS31数据表中描述的信令速率为400Mbps。

但是、应用手册(SLLD009)中描述的最小信令速率为600Mbps。

哪种更好的思维方式?

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luna、

    应用手册和数据表中描述的最大信号传输速率仅为典型值、因为信号传输速率取决于许多因素(电缆质量、传输长度、信号质量等)。 保守地、您应该使用数据表中列出的400Mbps 值。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 I.K. Aniiam、

    感谢你的答复。

    我了解到、考虑到外部因素、将400Mbps 用作 SN65LVDS31的参考值。

    此致、

    Luna